<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。
CPUにRX200を選択(*2)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。
注 | *1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。 |
[詳細説明]
- | 単精度浮動小数点処理命令の記述が可能になります。 |
[備考]
- | CPUにRX200を選択した場合、fpuを指定するとエラーになります。 |
- | 単精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。 |