Everything
 

-bank 【V3.01.00以降】


アセンブル・オプション / オブジェクトオプション

[指定形式]

-bank

 

-

省略時解釈

CPU(*1)が選択された場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択された場合は-nobankです。

それ以外の場合は-bankです。

*1) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
*2) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。

[詳細説明]

-

レジスタ一括退避機能用の命令の記述が可能になります。