sqrt / sqrtf / sqrtl
浮動小数点値の正の平方根を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double sqrt(double d);
float sqrtf(float d);
long double sqrtl(long double d);
[引数]
d 正の平方根を求める浮動小数点値
[戻り値]
正常:dの正の平方根の値
異常:定義域エラーの時は、非数を返します
[備考]
dの値が負の値の時、定義域エラーになります。