Everything

fputs


ストリーム入出力用ファイルへ文字列を出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long fputs(const char *s, FILE *fp);

[引数]

s 出力する文字列へのポインタ

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

fputs関数は、sの指すヌル文字の直前までの文字列をファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルへ出力します。この時、文字列の終了を示すヌル文字は出力されません。

fputs関数は、通常0を返しますが、エラー発生の時は、0以外の値を返します。