ストリーム入出力用ファイルが終わりであるかどうかを判定します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
long feof(FILE *fp);
[引数]
fp ファイルポインタ
[戻り値]
ファイルが終わりの時:0以外
ファイルが終わりでない時:0
[備考]
feof関数は、ファイルポインタfpの示すストリーム入出力用ファイルが終了したかどうかを判定します。
feof関数は、指定したストリーム入出力用ファイルに対するファイル終了指示子を調べ、設定されていればファイルが終わりであるとして、0以外の値を返します。設定されていなければ、ファイルはまだ終わりではないとして0を返します。