Everything

fesetenv


浮動小数点環境を設定します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long fesetenv(const fenv_t *f);

[引数]

f 浮動小数点環境を指すポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

設定する環境はfegetenv関数またはfeholdexcept関数にて設定した環境か、浮動小数点環境マクロと等しい環境を指定していください。

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。