書き込み時のベリファイ設定を切り替えます。【シミュレータ以外】
[指定形式]
debugger.Memory.NoVerify = noverify
|
[設定]
|
|
|
|
noverify
|
書き込み時にベリファイするかどうかを設定します。
True :書き込み時にベリファイします。
False :書き込み時にベリファイしません。
|
[参照]
設定されている値
注意 | PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。 |
[詳細説明]
[使用例]
>>>print debugger.Memory.NoVerify
False
>>>debugger. Memory.NoVerify = True
>>>print debugger. Memory.NoVerify
True
>>>
|