|
debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
|
ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定/参照します。【RH850】【E2】
[指定形式]
debugger.SoftwareTraceLPD.Priority = tracePriority
|
[設定]
|
|
|
|
tracePriority
|
ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定します。
指定可能な値を以下に示します。
|
|
|
|
|
TracePriority.SpeedPriority
|
リアルタイム性を優先してトレースを行います。
|
|
TracePriority.DataPriority
|
データの取りこぼしが発生しないように,CPUの実行パイプラインを一時的に停止します。
|
[参照]
ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度の設定値
[詳細説明]
- | ソフトウェア・トレース(LPD出力)・データを取得する際の優先度を設定/参照します。 |
[使用例]
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
SpeedPriority
>>>debugger.SoftwareTraceLPD.Priority = TracePriority.DataPriority
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.Priority
DataPriority
>>>
|