Everything

debugger.ProcessorElementName


マルチコアのPEを名前で設定/参照します。

[指定形式]

debugger.ProcessorElementName = name

[設定]

設定

説明

name

PE名を文字列で設定します。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

マルチコアのPEを設定/参照します。

-

設定できる文字列はdebugger.GetProcessorElementNamesで取得できます。

注意

設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。

[使用例]

>>>print debugger.ProcessorElementName
CPU1
>>>debugger.ProcessorElementName = 'CPU2'
>>>print debugger.ProcessorElementName
CPU2
>>>