|
debugger.SoftwareTraceLPD.PEList
|
ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号の一覧を参照します。【RH850】【E2】
[指定形式]
debugger.SoftwareTraceLPD.PEList
|
[設定]
なし
[参照]
ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号のリスト
[詳細説明]
- | ソフトウェア・トレース(LPD出力)を使用可能なPE番号の一覧を参照します。 |
[使用例]
>>>print debugger.SoftwareTraceLPD.PEList
[0, 1, 2]
>>>
|