変換対象のキーワードが##演算子等で生成される等,キーワードとして見つけることができない場合は,変換できません。そのままCC-RLでコンパイルすると,コンパイル・エラーとなります。変換キーワードに対する#define,typedef,##演算子がないかどうか,変換前に確認してください。 |
CC-RLではメモリ配置領域を__near/__farキーワードによって指定します。CC-RLでのメモリ・モデル指定により__near/__farキーワード省略時のデフォルト動作が変わるため,変換後にポインタの型が合わなくなる可能性があります。変換後のCソースに対して,CC-RLではスモール・モデルを指定してください。78K0のメモリバンク機能を持つマイコンの場合,バンク2以降の関数には__farキーワードを指定して,Far属性の関数にしてください。 |