データ・フラッシュ・ライブラリを使用するためにドライバをオープンします。
オープン状態で、R_FDL_Write,R_FDL_Read,R_FDL_Eraseのコマンドが動作します。
[指定形式]
void R_FDL_Open ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
データ・フラッシュ・ライブラリを使用するためにドライバをオープンします。
オープン状態で、R_FDL_Write,R_FDL_Read,R_FDL_Eraseのコマンドが動作します。
[指定形式]
void R_FDL_Open ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし