データ・フラッシュへの書き込みを行います。
ブランクチェックは行いません。
データ・フラッシュ・メモリの制御状態が、コマンド実行中(PFDL_BUSY)の場合、コマンド実行完了まで書き込みは実行されません。
[指定形式]
pfdl_status_t R_FDL_Write ( pfdl_u16 index, __near pfdl_u08 * buffer, pfdl_u16 bytecount );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
pfdl_u16 index; |
書き込むデータ・フラッシュのアドレス 0000h ~ 0FFFh |
I |
pfdl_u08 * buffer; |
書き込むデータを格納したバッファへのポインタ |
I |
pfdl_u16 bytecount; |
書き込むデータのバイト数 |
[戻り値]
マクロ |
説明 |
PFDL_OK |
正常終了 |
PFDL_BUSY |
コマンド実行中 |
PFDL_ERR_WRITE |
書き込みエラー |
PFDL_ERR_PARAMETER |
引数の指定が不正 |