Everything

r_uartfn_interrupt_receive

LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、LIN-UART受信完了割り込みINTLRに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void   r_uartfn_interrupt_receive ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void   __near r_uartfn_interrupt_receive ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし