LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、LIN-UART受信完了割り込みINTLRに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_uartfn_interrupt_receive ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_uartfn_interrupt_receive ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし