Everything

twai_sem

概要
資源の獲得(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      twai_sem ( ID semid, TMO tmout );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    BC, #tmout_lo
 MOVW    DE, #tmout_hi
 MOV     A,  #semid
 CALL    !!_twai_sem
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ティック)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間
 
機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(セマフォ・カウンタが0x0であった)場合には,カウンタ操作処理は実行されず,自タスクを対象セマフォの待ちキューに資源の獲得要求順(FIFO順)でキューイングします。
これにより,自タスクは,レディ・キューから外れ,RUNNING状態からWAITING状態(資源待ち状態)へと遷移します。
なお,資源待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
資源待ち状態の解除操作
エラー・コード
sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
rel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

備考 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“wai_semと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pol_semと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した