-approxdiv
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-
省略時解釈
浮動小数点定数除算を、定数の逆数の乗算に変換しません。
[詳細説明]
変数÷定数 という式があるとき、変数×(定数の逆数) に変換したコードを生成します。
[備考]
本オプションを指定した場合、浮動小数点定数除算の実行速度は向上しますが、演算の精度と演算の順序が変わる場合がありますので注意が必要です。