-dpfpu 【V3.01.00以降】
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-dpfpu
-
省略時解釈
nodpfpuです。
[詳細説明]
dpfpuを指定した場合、倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行います。
[備考]
倍精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。
CPU(*1)が選択されている場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。
nofpuが指定されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。
注
*1)cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。 *2)isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。