-nobranch_chaining 【V3.03.00 以降】
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-nobranch_chaining
[詳細説明]
-
分岐命令のサイズを削減する最適化を抑止します。
本オプションの省略時解釈は、optimizeオプションとspeed, sizeオプションの指定に従います。
詳細は、speed, sizeオプションを参照してください。