<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。
CPUにRX200を選択(*1)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。
注 | *1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。 |
[詳細説明]
- | 単精度浮動小数点処理命令の記述をエラーにします。 |
[備考]
- | 単精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。 |
- | 本オプションを指定した場合、単精度浮動小数点処理命令と、制御レジスタFPSWの記述がエラーになります。 |