-bank 【V3.01.00以降】
<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-bank
-
省略時解釈
CPU(*1)が選択された場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択された場合は-nobankです。
それ以外の場合は-bankです。
注
*1) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。 *2) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
[詳細説明]
レジスタ一括退避機能用の命令の記述が可能になります。