<アセンブル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
nodpfpuです。
[詳細説明]
- | 倍精度浮動小数点処理命令の記述が可能になります。 |
[備考]
- | CPU(*1)が選択された場合及びISA(*2)としてRXv1またはRXv2が選択された場合、dpfpuを指定するとエラーになります。 |
- | 倍精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。 |
- | nofpuが指定されている場合、dpfpuを指定するとエラーになります。 |
注 | *1) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。
*2) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。 |