<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 残りのオプション>
[指定形式]
[詳細説明]
- | 本オプションは、コマンドライン上では指定できません。 |
[例]
rlink -sub=test.sub -nodebug
|
input=a.obj,b.obj ; 処理(1)
start=P,C,D/100,B/8000 ; 処理(2)
output=a.abs ; 処理(3)
exit
|
- | (1)~(3)の処理を実行し、a.absを出力します。 |
- | Exit実行後のコマンドライン指定のnodebugオプションは無効になります。 |