Everything
Everything
top
コンパイラ編
出力ファイル
リンク・マップ・ファイル
3.2
リンク・マップ・ファイル
ここでは、リンク・マップ・ファイルについて説明します。
リンク・マップとは、リンク結果の情報が書かれたもので、セクションの配置アドレスなどの情報を知ることができます。
このページの最新版へ
差分情報
前のトピックスへ
アセンブラのコマンド指定情報
次のトピックスへ
リンケージリストの構成
目次
アセンブル・リスト・ファイル
リンク・マップ・ファイル
リンケージリストの構成
オプション情報
エラー情報
リンケージマップ情報
シンボル情報
シンボル削除最適化情報
クロスリファレンス情報
合計セクションサイズ
ベクタ情報
CRC情報
CFI情報
ライブラリ・リスト
モトローラS形式、インテルHEX形式ファイル