コマンドライン、サブコマンドファイルで指定したオプション列を出力します。
オプション情報の出力例を示します(rlink -subcommand=test.sub -list -show指定時)。
(test.subの内容)
INPUT test.obj
|
*** Options ***
-sub=test.sub (1)
INPUT test.obj (2)
-list (1)
-show (1)
|
|
|
|
コマンドライン、サブコマンドで指定したオプション列を、指定順に出力します。
|
|
サブコマンドファイルtest.sub内のサブコマンドです。
|