Everything
3.2.6 シンボル削除最適化情報

シンボル削除最適化(-optimize=symbol_delete)によって削除されたシンボルのサイズ、種別を出力します。

シンボル削除最適化情報の出力例を示します。

*** Delete Symbols ***
(1)                           (2)      (3)
SYMBOL                        SIZE     INFO
  _Version
                                 4     data ,g

項番

説明

(1)

削除シンボル名を表示します

(2)

削除シンボル名を表示します

(3)

削除シンボルの種別を以下のように表示します

データ種別

func: 関数名

data: 変数名

宣言種別

g: 外部定義

l: 内部定義