指定された2つの記憶域の内容を比較します。
[指定形式]
#include <string.h>
long memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
[引数]
s1 比較される記憶域へのポインタ
s2 比較する記憶域へのポインタ
n 比較する記憶域の文字数
[戻り値]
s1で指された記憶域>s2で指された記憶域の時:正の値
s1で指された記憶域==s2で指された記憶域の時:0
s1で指された記憶域<s2で指された記憶域の時:負の値
[備考]
s1で指された記憶域とs2で指された記憶域の、最初のn文字分の内容を比較します。
この比較は処理系定義です。