Everything

strchr


指定された文字列において、指定された文字が最初に現われる位置を検索します。

[指定形式]

#include <string.h>

char *strchr(const char *s, long c);

[引数]

s 検索を行う文字列へのポインタ

c 検索する文字

[戻り値]

検索の結果見つかった時:見つけられた文字へのポインタ

検索の結果見つからなかった時:NULL

[備考]

sで指定された文字列中で最初に現われたcの文字と同一文字へのポインタをリターン値として返します。

sによって指される文字列の終了を現わすヌル文字も検索の対象として含まれます。