Everything

strncat


文字列に文字列を指定した文字数分連結します。

[指定形式]

#include <string.h>

char *strncat(char *s1, const char *s2, size_t n);

[引数]

s1 連結される文字列へのポインタ

s2 連結する文字列へのポインタ

n 連結する文字数

[戻り値]

s1の値

[備考]

s2で指された文字列の先頭から最高n文字をs1で指された文字列の最後に付加します。s1で指された文字列の最後のヌル文字はs2の先頭文字で置き換えられます。

また、連結された後の文字列の最後には、必ずヌル文字が付加されます。