Everything

サービス・コール ダイアログ

サービス・コールの処理を実行します。
図A―32  サービス・コール ダイアログ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- リアルタイムOS リソース情報 パネルのコンテキスト・メニューから[サービス・コール]→[サービス・コール名]を選択
[各エリアの説明]
(1) サービス・コール表示エリア
コンテキスト・メニューから選択されたサービス・コールをC言語の関数形式で表示します。
備考  値の入力が必要なサービス・コールについては,本エリアにテキスト・ボックスが表示されるため,該当値を入力したのち,[OK]ボタンをクリックすることにより,サービス・コールの処理が実行されます。
(2) 機能ボタン
ボタン
機能
OK
サービス・コールの処理を実行します。
キャンセル
本ダイアログをクローズします。
タイトルバーの ボタンをクリックした際と同じ動作です。