Everything

[割り込みハンドラ]タブ

RI850V4の割り込みハンドラ情報(例外コード,起動アドレスなど)を表示します。
図A―24  [割り込みハンドラ]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
RI850V4の割り込みハンドラ情報(例外コード,起動アドレスなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
例外コード
アイコン,および割り込みハンドラの例外コードを以下の形式で表示します。
 例外コード
起動アドレス
割り込みハンドラの起動アドレスを表示します。
属性
割り込みハンドラの記述言語を表示します。
TA_HLNG
C言語
TA_ASM
アセンブリ言語

備考  割り込みハンドラ情報(例外コード,起動アドレスなど)の各セルをダブルクリックした際には,割り込みハンドラのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
例外コード,起動アドレス,属性
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
例外コード,起動アドレス
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
ソースへジャンプ(起動アドレス)
エディタ パネルをオープンし,割り込みハンドラのソースを表示します。
逆アセンブルへジャンプ(起動アドレス)
逆アセンブル パネルをオープンし,割り込みハンドラの逆アセンブル結果を表示します。
表示項目のリセット
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。