Everything

project.Change


アクティブ・プロジェクトを変更します。

[指定形式]

project.Change(projectName)

[引数]

引数

説明

projectName

変更するプロジェクト・ファイル名,またはサブプロジェクト名をフルパスで指定します。

[戻り値]

アクティブ・プロジェクトを変更するのに成功した場合 : True

アクティブ・プロジェクトを変更するのに失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

projectNameに指定したプロジェクトをアクティブ・プロジェクトに変更します。

-

projectNameに指定するプロジェクト・ファイルは,現在開いているプロジェクトに含まれている必要があります。

[使用例]

>>>project.Change("C:/project/sample/sub1/subproject.mtpj")
True
>>>