Everything

project.GetVariableList


アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を表示します。

[指定形式]

project.GetVariableList(fileName = "")

[引数]

引数

説明

fileName

変数の一覧を表示するファイルをフルパスで指定します(デフォルト:指定なし)。

[戻り値]

変数情報の一覧(詳細はVariableInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトの変数の一覧を,以下の形式で表示します。

変数名 属性  アドレス サイズ ファイル名

-

fileNameを指定した場合,指定したファイルに含まれる変数のみを表示します。

-

fileNameを指定しない場合は,すべての変数を表示します。

注意

この関数は,プログラム解析の変数一覧に表示している情報を使用しています。

[使用例]

>>>project.GetVariableList()
var1 volatile int 0x000014e4 4 C:\project\src\test1.c
var2 static int 0x000014e8 4 C:\project\src\test2.c
>>>project.GetVariableList("C:/project/src/test1.c")
var1 volatile int 0x000014e4 4 C:\project\src\test1.c
>>>