project.Information
プロジェクト・ファイルの一覧を表示します。
[指定形式]
project.Information()
[引数]
なし
[戻り値]
プロジェクト・ファイル名の一覧
[詳細説明]
-
開いているプロジェクトに含まれているメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトのプロジェクト・ファイルの一覧を表示します。
[使用例]
>>>project.Information()
C:\project\sample\test.mtpj
C:\project\sample\sub1\sub1project.mtsp
C:\project\sample\sub2\sub2project.mtsp
>>>