アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかの設定/参照を行います。【CC-RX】
[指定形式]
build.Common.UseDPFPU = bool
|
[設定]
|
|
bool
|
倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかを設定します。
True :倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行います。
False :倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行いません。
|
[参照]
倍精度浮動小数点処理命令を使用する場合 : True
倍精度浮動小数点処理命令を使用しない場合 : False
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかの設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Common.UseDPFPU = True
>>>print build.Common.UseDPFPU
True
>>>
|