build.Link.SetDebugMonitorArea
|
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかの設定/参照を行います。【CC-RL】
[指定形式]
build.Link.SetDebugMonitorArea = debugMonitorArea
|
[設定]
|
|
debugMonitorArea
|
デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかを選択します。
指定可能な値を以下に示します。
|
|
|
DebugMonitorArea.DefaultAddressRange
|
デバッグ・モニタ領域をデフォルトの範囲で指定します。
|
DebugMonitorArea.SpecifiedAddressRange
|
デバッグ・モニタ領域のアドレス範囲を指定します。
|
DebugMonitorArea.NotSet
|
デバッグ・モニタ領域を指定しません。
|
[参照]
設定されている値
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域を設定するかどうかの設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Link.SetDebugMonitorArea = DebugMonitorArea.SpecifiedAddressRange
>>>print build.Link.SetDebugMonitorArea
SpecifiedAddressRange
>>>
|