build.Compile.OutputListFile
|
アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイル【CC-RH】【CC-RL】またはソース・リスト・ファイル【CC-RX】を出力するかどうかの設定/参照を行います。
[指定形式]
build.Compile.OutputListFile = bool
|
[設定]
|
|
bool
|
アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力するかどうかを設定します。
True :アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力します。
False :アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力しません。
|
[参照]
アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力する場合 : True
アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力しない場合 : False
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,アセンブル・リスト・ファイルまたはソース・リスト・ファイルを出力するかどうかの設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>build.Compile.OutputListFile = True
>>>print build.Compile.OutputListFile
True
>>>
|