Everything

csplus.get_symbol_address


指定されたシンボルに対応するアドレスを取得します。

[指定形式]

csplus.get_symbol_address(session_id, symbol_name)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

symbol_name

シンボル名を指定します。

[戻り値]

指定されたシンボルに対応するアドレスを返します。

[使用例]

 

>>> csplus.get_symbol_address(session_id, "main")
00001234
>>>