csplus.get_integer_expression
指定した式の整数値を取得します。
[指定形式]
csplus.get_integer_expression(session_id, expression)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
expression
評価する式を指定します。
[戻り値]
指定された式の評価結果を整数値で返します。
[詳細説明]
-
[使用例]
>>> csplus.get_integer_expression(0, "intVar")
10