csplus.get_expression_info
|
式のサイズ、型、および値を取得します。
[指定形式]
csplus.get_expression_info(session_id, expression)
|
[引数]
|
|
session_id
|
本バージョンではこの引数は無視されます。
|
expression
|
評価する式を指定します。
|
[戻り値]
サイズ、型、値を size;type;value の形式で返します。
各情報は以下のようになります。
|
|
size
|
式で指定された変数等のバイト単位のサイズ
|
type
|
式で指定された変数等のデータ型
|
value
|
式で指定された変数等の値
|
[詳細説明]
[使用例]
>>> csplus.get_expression_info(0, "floatVar")
'4;float;10.1234'
|