Everything

デバッガの接続とダウンロード

 

3. E1の接続

E1を用いてオンチップデバッグを行います。

RH850/F1LボードとE1を接続してください。コネクタの1pinと合わせて接続します。

E1とPCを接続してください。 (初めて接続する場合、では、「新しいハードウエアの検出」ウィザードが開きますので、“ソフトウエアを自動でインストールする”を選択し、指示に従ってUSBドライバのインストールを行ってください。)