デバッガの接続とダウンロード
ここではE1を用いて、プログラムをデバッグします。まずはデバッグを開始するにあたって準備を行います。
1. デバッグツールの選択
使用するデバッグツールとして[RH850 E1(LPD)(デバッグ・ツール)]を選択します。
プロジェクトツリーのデバッグツール上で右クリックして、[使用するデバッグツール]→[RH850 E1(LPD)(デバッグ・ツール)]を選択してください。 |
デバッグツールとして[RH850 E1(LPD)]が選択されます。 |