デバッガの接続とダウンロード
ここではE1を用いて,プログラムをデバッグします。まずはデバッグを開始するにあたって準備を行います。
1. デバッグ・ツールの選択
使用するデバッグ・ツールとしてE1を選択します。
プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[使用するデバッグ・ツール]→[RL78 E1(Serial)]を選択してください。 |
デバッグ・ツールとして[RL78 E1(Serial)]が選択されます。 |
ここではE1を用いて,プログラムをデバッグします。まずはデバッグを開始するにあたって準備を行います。
1. デバッグ・ツールの選択
使用するデバッグ・ツールとしてE1を選択します。
プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[使用するデバッグ・ツール]→[RL78 E1(Serial)]を選択してください。 |
デバッグ・ツールとして[RL78 E1(Serial)]が選択されます。 |