デバッガの接続とダウンロード
2. E1とターゲットボードの接続設定
使用するデバッグ・ツール(E1)の接続設定をします。
プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[プロパティ]を選択してください。 |
[接続設定]タブの[ターゲット・ボードとの接続]を以下のように設定してください。 |
2. E1とターゲットボードの接続設定
使用するデバッグ・ツール(E1)の接続設定をします。
プロジェクト・ツリーのデバッグ・ツール上で右クリックして,[プロパティ]を選択してください。 |
[接続設定]タブの[ターゲット・ボードとの接続]を以下のように設定してください。 |