Everything

デバッガの接続とダウンロード

3. E1との接続

E1を用いてオンチップ・デバッグを行います。

QB-R5F100LE-TBとE1を接続してください。コネクタの1pinと合わせて接続します。

E1とPCを接続してください。(初めて接続する場合,「新しいハードウエアの検出」ウィザードが開きますので,“ソフトウエアを自動でインストールする”を選択し,指示に従ってUSBドライバのインストールを行ってください。)