DMA コントローラ(DMAC)
以下に、コード生成ツールがDMA コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.8 DMA コントローラ用 API 関数
| API 関数名 | 機能概要 | 
| DMA コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
| チャネルnのDMA 起動を開始します。 | |
| チャネルnのDMA 起動を終了します。 | |
| チャネルnのソフトウェア転送要求をセットします。 | |
| チャネルnのソフトウェア転送要求をクリアします。 | |
| チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。 | |
| チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。 | |
| チャネル n のエスケープ転送終了割り込みに伴う処理を行います。 | |
| DMA コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | 
 R_DMAC_Create
R_DMAC_Create