シリアル・ペリフェラル・インタフェース(RSPI)
以下に、コード生成ツールがシリアル・ペリフェラル・インタフェース用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.28 シリアル・ペリフェラル・インタフェース用 API 関数
|
API 関数名 |
機能概要 |
|
シリアル・ペリフェラル・インタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
|
シリアル・ペリフェラル・インタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
|
受信バッファ・フル割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
送信バッファ・エンプティ割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
RSPI通信を開始します。 | |
|
RSPI通信を終了します。 | |
|
RSPI送信を開始します。 | |
|
RSPI送受信を開始します。 | |
|
受信バッファ・フル割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。 | |
|
RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。 |
R_RSPIn_Create