17.4	 システム情報
 システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述するシステム情報の記述形式を以下に示します。
 
 ただし,表記中のゴシック書体は予約語であることを,イタリック書体はユーザが該当する数値,シンボル名,キーワードを記述する部分であることを表しています。
 
 また,“[ ]”で囲まれた項目は,省略可能な項目であることを表しています。
 
 なお,RIシリーズ情報として定義可能な数は,1個に限られます。
 
  	
  
  
    | 
 RI_SERIES ( rtos_nam, rtos_ver );
 | 
 
 以下に,RIシリーズ情報で記述する項目について示します。
 
 リアルタイムOSの名前(リアルタイムOS名)を指定します。
なお,
rtos_namとして指定可能な値は“RI850V4”に限られます。
 
 リアルタイムOSのバージョン番号を指定します。
なお,
rtos_verとして指定可能な値は“V2
xx”に限られます。
 
 備考	 
xxとして指定可能な値は00~99に限られます。
なお,RI850V4のバージョン番号が“V2.01.23”の場合,
rtos_verに指定する値はV201になります。