以下に,コード生成がキーリターン用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.24
キーリターン用API関数
API関数名
機能概要
R_KEY_Create
キーリターンを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_KEY_Create_UserInit
キーリターンに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_key_interrupt
キーリターンの割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_KEY_Start
キーリターン割り込みの受け付けを許可します。
R_KEY_Stop
キーリターン割り込みの受け付けを禁止します。