LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、LIN-UART受信完了割り込みINTLRに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTFn_Receiveの引数 rx_num で指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartfn_callback_receiveend ( void );
備考 n は、チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし